This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:LM124J/883B MM54HC00J MM54HC00J/883 DS26L31MJ SN54LS31MJ 2N1593

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512416/lm124-lm124j-883b-mm54hc00j-mm54hc00j-883-ds26l31mj-sn54ls31mj-2n1593

器件型号:LM124

工具/软件:

您好、请确认以下部件号生命周期状态

LM124J/883B
MM54HC00J
MM54HC00J/883
DS26L31MJ
SN54LS31MJ
2N1593
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradheep:

    、您能否确认以下器件型号生命周期状态

    LM124J/883B 是军用级和航天级运算放大器。 可通过以下链接订购 LM124J。 我们应该有足够的库存来满足军事和航天应用、因为晶圆是针对不同应用和合规性的指定和合格通孔。  

    https://www.ti.com/product/LM124AQML/part-details/LM124J/883?login-check=true

    LM124的 要求完全不同。 这是标准运算放大器、不满足军事或航天应用的要求。 它广泛用于商业目的。 可以 通过运算放大器的价格来判断。 最近、器件中引入了新的晶圆制造厂、因此 LM124采用了新的晶圆制造厂变更设计、该设计将持续20年或更长时间。 新的 LM124在晶圆制造厂、器件尺寸和其他性能参数方面完全不同的 LM124J (应该类似)。  

    在上面的列表中、您列出了几个 IC。 我只能赞扬我们的运算放大器产品。 有些产品似乎是由其他公司制造的。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    好极了。

    Raymond