工具/软件:
您好、
我的账户想知道如何测量 tl082的开环增益。 TI 使用哪些设备进行开环增益测量? 是否有任何用于开环增益测量的推荐设备?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ken:
lang li2 说:我的账户想知道如何测量 tl082的开环增益。 TI 使用哪些设备进行开环增益测量? 是否有用于开环增益测量的推荐设备?
这是在 Tina 或其他工具中进行仿真的技术之一、该方法类似于实验室测量。
BTW、 TL082 最近发布了 PCN、电流运算放大器由 RFAB 制造、它与仿真模型不同(技术是相同的)。
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

e2e.ti.com/.../TL082-Aol-Simulation-05092025.TSC
要在实验室中正确执行此操作、您需要使用网络分析器和注入变压器。 如需降低成本的方法、您可以获取 Bode 100和 Picotest J2100A 注入变压器、请参阅以下链接。

https://www.signaledgesolutions.com/product-page/picotest-j2100a-injection-transformer-1hz-5mhz
此外、我们还有运算放大器培训视频、可在以下链接中找到。

如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Raymond
尊敬的 Ken:
请通过 TI 内部电子邮件与我联系。 这个问题是一个公共论坛,我不能向你展示这个平台的电路。
开环增益电路的工作方式与此类似。 这是完全相同的理论与次要不同的实现,其中 LoopGain = Aol/acl ,如果你知道两个参数中的任何一个,你可以绘制出第三个参数。 因此、如果您知道 ACL 和 LoopGain、则可以计算 AOL、反之亦然。
下面的视频培训对此进行了说明。
此致、
Raymond