This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:100%测试/屏幕的可用性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140, JFE150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513074/jfe2140-availability-of-100-test-screen

器件型号:JFE2140
Thread: JFE150中讨论的其他器件

工具/软件:

JFE2140 (和 JFE150)上没有最大电压噪声规格、 这让我担心在生产应用中使用它。 TI 是否提供可用于绑定此参数的测试/筛选服务? 我只需要 IDS=IDS 2mA 测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:  

    我们不会在大多数器件的量产中测试噪声。 这是在非常受控的环境中对器件进行验证时完成的测试、出于器件成本和生产原因、生产时测试并不实际。 因此、它是典型规格。 我们的流程受到很好的控制、我们在创建这些 JFET 的流程方面拥有长久的成功历史。  

     此致、  
    Chris Featherstone