This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4281:布局指南

Guru**** 2929850 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4281, OPA863A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512748/ths4281-layout-guideline

器件型号:THS4281
主题 OPA863A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用的是单面 PCB、想知道反馈网络布线(引脚1到4)是否更好:

  1. 第1层或第2层上的放大器
  2. Vcc 旁路电容器或电压基准周围(增加环路面积)

我有 SOT-23封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    您可以在第一层的 DUT 下方布放反馈迹线;我假设这适用于没有反馈电阻器的单位增益(缓冲器、G =+1V/V)情况?   

    如果您分享您的电路、我可以提供一些建议。

    您已经了解了单层电路板的局限性和权衡因素、尤其是对于高速信号而言。  我们的 EVM 参考板和参考设计通常为4层板(信号、GND、电源、信号/电源)。

    我们还有 OPA863A、它是 THS4281的引脚对引脚替代产品、如果您想评估使用具有更低工作电流(IQ)、更低噪声和更高直流精度的较新器件。

    此致、

    Alec