This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:如何计算差分拓扑中 MFB 电路的截止频率?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510422/ths4551-how-to-calculate-the-cutoff-frequency-of-an-mfb-circuit-in-a-differential-topology

部件号:THS4551

工具/软件:

可通过以下链接参考单端 MFB 电路的计算:  sim.okawa-denshi.jp/.../Fkeisan.htm

但是、对于像下图所示的差分 MFB 电路、应如何计算截止频率? 您能否提供计算公式?

此外、h 如何可以使用仿真来快速验证计算是否正确? ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵先生、

    我可以为您支持该请求。  对于平衡(或差分)滤波器、其数学运算基本相同。  单端滤波器和差分滤波器之间的区别在于、在单端计算器工具中、无源器件具有接地(GND)网。

    对于您回复中 THS4551示例中的470pF 电容器、该电容器是单端设计计算得出的值的1/2 (940pF)。  这是因为两个串联的等值电容器相当于一个值为其一半的电容器(与并联电阻类似)。   

    对于单端或差分、CF (270pF)、Rf (1.2k Ω)和 Rg (1.2k Ω)的值保持不变。  您只需复制 FDA 另一侧的反馈和增益电阻器。  330 Ω 输入电阻器还保持相同的值;该电阻器在您的共享示例网站计算器中为 R2。

     希望这对您有所帮助。  如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Alec

       感谢您解决我的困惑! 我还有一个问题:示例中的1nF 电容器如何影响截止频率? 在计算截止频率时、是否可以将其视为由330Ω 电阻器和2nF 电容器组成的 RC 滤波器电路?

    谢谢!

    Chao Shen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵先生、

    两个输入节点上并联的1nF 电容器不适用于有源滤波器。  该电容器通常在 EVM 或数据表中绘制或显示、但对于大多数设计、可以保留为 DNP (请勿填充)。  如果 FDA 电路需要补偿反馈网络或负载引起的不稳定、该输入电容器有助于提供额外的稳定性。

    对于我们要讨论的设计、这个1nF 电容器将被视为一种"额外功能"、仅在需要时使用(放置在电路板上)。  许多 EVM 电路板或设计不会放置此电容器(DNP 或保持未焊接状态)或将其从设计中移除。

    对于只有 Rg、Rf、Rinput、Cinput、Cf、我们上面讨论过的、您的 MFB 滤波器注意事项是可以接受的。

    我很乐意为您提供帮助并解答您的问题。   

    我总体上正在为差分放大器(FDA)滤波器设计编写一些内容、非常感谢您提出的好问题。

    谢谢!

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Alec

      我现在更清楚地了解 MFB 电路。 感谢你的帮助。

    谢谢!

    Chao Shen

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵先生、

    感谢您发送编修。   

    此致、

    Alec