This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:单端双极性信号到差分信号的转换。

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561, THS4521, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501168/ths4521-conversion-of-single-ended-bipolar-signal-to-differential-signal-conversion

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:THS4561、 THS2630

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我需要电路设计支持以满足以下要求。  

我有一个单端双极+/-12V 信号的模拟输入。 我需要将该信号连接到  mPCIe-AIO16-16F 模块的模拟输入。 根据模块数据表、下面附加了规格。  
  
因此、为了建立该连接、您是否可以为该电路推荐将单端双极(+/-12V)转换为差分双极信号。?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 KJ、

    让我来看看这个。  我将制定一个解决方案并提供给您。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    感谢您的答复。 等待您的宝贵意见。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 KJ、

    您能否确认需要驱动12Vpp 信号还是24Vpp 信号?  您可能需要考虑使用电压更高的 FDA、作为采用5.5V 电源器件的 THS4521、不能实现24Vpp 输出摆幅。  因此 THS4561可能是一个考虑因素。  我正在为您构建一个电路;您能否确认需要1V/V 的增益设置?   

    我假设全差分放大器(FDA)的输出共模将由 mPCIe-AIO16-16F 设置?  需要根据 ADC 设置不同的 VOCM (输出共模)电压。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    很抱歉晚才回复。  

    我需要驱动 单端双极、+/-12V 信号、而不是24Vpp 信号。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 KJ、

    感谢您确认输入信号是12Vpp、振幅为6V。  THS4521无法将输出电压摆动到足以提供12Vpp 输出。

    您可考虑将 THS4561和 THS2630用作我们 FDA 产品系列中的高电压选项。  这些器件中的任何一个都可以在输出端实现12Vpp 差分摆幅、这种情况下 FDA 的各个输出端只需要6Vpp 摆幅。

    如果您有其他问题、请告诉我;如果您有兴趣、我可以为 THS4561或 THS2630的电路提供支持。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    请提供 THS230连接电路。  

    此致
    Vimukth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KJ、Vimukth、

    本周我将为您制作一个模拟。  在此期间、您可以查看 THS2630数据表中的电路以获取应用示例。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec Saebeler:  

    好的。 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 KJ、

    不用客气。  我将于下周初送达回路。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:

    请查找随附的 TINA 电路:

    e2e.ti.com/.../ths2630_5F00_12V_5F00_circuit.TSC

    此致、

    Alec