This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6700-Q1:TLV6700-Q1为备选并具有电压基准输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-Q1, TLV3011B-Q1, TLV6700-Q1, TLV3012-Q1, TLV3012B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512310/tlv6700-q1-tlv6700-q1-alternative-with-voltage-referenz-output

器件型号:TLV6700-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3012-Q1、TLV3011-Q1、 TLV3012B-Q1、TLV3011B-Q1

您是否有 TLV6700-Q1的替代方案、在该方案中、可以监测内部电压基准?
我需要一个适用于 ASIL-B 应用的窗口比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3011-Q1/TLV3012-Q1等一些单通道比较器具有单独的基准引脚。

    根据您的应用、将单独的基准与双通道比较器一起使用可能会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    正如 Clemens 所说、TLV3011B-Q1和 TLV3012B-Q1具有基准引脚。

    另一种选择是 TLV192x 系列具有集成2.5V 电压基准的65V 比较器数据表、这是一款新发布的具有2.5V 基准的65V 比较器、可以在 REF_OUT 引脚上监控。