This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:改进型 Howland 电流泵输出电流(边缘出现缺口)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513890/opa828-improved-howland-current-pump-output-current-with-chipped-edges

器件型号:OPA828

工具/软件:

您好、  

我正在使用 OPA828仿真 Howland 电荷泵。 我可以看到输出中的边沿出现了缺口。 有什么想法为什么会发生这种情况?

谢谢、

输入上升时间为10us、100Hz 时为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binit:  

    Unknown 说:
    我看到输出中的边沿出现缺口。 是否知道为什么会发生这种情况?

    我在仿真图中看到了相同的行为。 我认为、这可能是 工具中的人为行为或动态行为(可能在 Spice 模型中)。 我更改了 R3或 Rsen 值、发现某些方波输出看起来正常、尤其是当电流接近大约+/Rsen -25mA 范围时。 但 OPA828的输出 ISC 仅约为+/ISC -30mA。 所有较低的输出电流图在仿真时都具有"出现缺口"图。 当输入电压增加时、它看起来也很好。  

    e2e.ti.com/.../OPA828-Howland-Isource-05142025.TSC

    对-5VDC 至5VDC 的输入信号进行直流扫描时、V-I 行为绝对是线性的、它看起来像在静态状态下一样正常。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond