This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170-Q1:生产日期代码问题

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513856/opa2170-q1-date-code-question

器件型号:OPA2170-Q1

工具/软件:

您好:

我遇到了有关  OPA2170AQDGKRQ1器件的生产日期代码的问题。 Mouser 提供的信息说明了我们作为器件交付的日期代码  2338.

但是、在查看该器件时、仅代码是器件顶部的 TI 39,2170和 器件底部的39A、P13D。

该器件的数据表未说明生产日期代码、但该数据表中的确显示"器件标识:可能还有一个与器件标识、批次跟踪代码信息或环境类别相关的其他标识。"

您能帮助我根据我提供的信息确定生产日期代码吗?  

谢谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    您能给我展示  OPA2170AQDGKRQ1器件或封装上的发货标签的图片吗?

    39A、其中39是生产日期代码、于2023年9月制造。 我不知道 什么是2338。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    请查看以下设备图片。

    遗憾的是、Mouser 将我们从卷带上拿到的器件篡改到了自己的封装中、因此我无法对照他们所说的生产日期代码来检查任何这些信息。 Mouser 的交货文件指示器件的生产日期代码为2338。 即2023年第38周。 这样、测试周期将于2023年9月18日开始的一周进行。

    这似乎与您所说的内容相联系。

    感谢你的帮助

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    我不知道 Mouser 使用的生产日期代码定义是什么。 如果您还有其他问题、请告知我。 我假设问题已经解决。  

    此致、

    Raymond