This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305B2:禁用时的差分输出阻抗

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1305B2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512526/trf1305b2-differential-output-impedance-when-disabled

器件型号:TRF1305B2
主题: TRF1305中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

禁用 TRF1305B2时 TRF1305B2的差分输出阻抗是多少? 某些 RFSoC 会限制全差分放大器的差分输出阻抗。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamamoto:

    我今天会测量、然后回来给您。

    感谢您的查询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamamoto:

    附件是 TRF1305B2的差分输出阻抗、通道1为红色、通道2为蓝色。 阻抗的实部位于左图中、虚部位于右侧。

    从图中可以看出、该器件在低于1GHz 的低频下具有高输出阻抗(250欧姆实际差分电阻)。 1GHz 之后、差分输出阻抗可通过一个串联50欧姆电阻器和一个5 pF 电容器近似得出。

    我的测量的 S 参数已附加、您可以使用它们。


    e2e.ti.com/.../TRF1305B2_5F00_PD_5F00_Zout.s4p

    通道1的端口1和端口3分别为 OUTP 和 OUTM、通道2的端口2和端口4为 OUTP 和 OUTM

    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon-San:

    非常感谢您的答复。 很高兴知道您支持我的案例。 我的客户有关于 S2D 放大器和 ADC 连接的其他问题。 客户不计划在 S2D 放大器和 ADC 之间连接滤波器。 如果是、下图是否为 S2D 放大器和 ADC 的正确连接?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于 ADC 的输入阻抗。 对于此类宽带方法、如果 ADC 输入阻抗正常、建议将 PI 或 TEE 衰减器直接放置在 TRF1305的输出端、然后通过传输线连接到 ADC。 如图所示、50 Ω 串联电阻将用作衰减器、但损耗比完成相同工作的 PI 或 TEE 衰减器更多。

    如果 ADC 存在一些不匹配、则 ADC 上需要另一个衰减器、具体取决于1305的距离。 如果您能够将1305放置在靠近 ADC 的位置、则为限制损耗、所需的衰减器值可能非常小。

    谢谢、
    基定