This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:是否可以知道是否具有300V 放大器?

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513123/opa455-may-i-know-if-have-300v-amp

部件号:OPA455
主题中讨论的其他器件:OPA471

工具/软件:

您好先生

请问 opa471的状态是什么? 样本? 有何不同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex1:  

    您能通过 E2E 私人信息与我联系吗? 请发布"友谊"请求、我将为您提供最新信息。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramond

    完成了、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex1:  

    是的、我看到了邀请。 我将关闭此查询。  

    此致、

    Raymond