This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:器件差异

Guru**** 2979450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513206/lm139a-part-difference

器件型号:LM139A

工具/软件:

您好、器件 LM139ADR 是否只是现已过时器件 LM139AD 的磁带和卷装版本?

或者、还有其他差异吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    射线管托架选件效率低下、已作为选件移除。 R 简单地表示"卷盘"

    更多有关 LM139A 系列的信息、请 点击此处:[APP]具有 LM339/LM393内核的器件设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    LM139AD 可订购器件型号已过时。 射线管选项不再可用。

    LM139AD 将仅在2.5k 卷带中可用、正如 Ron 指出的那样、"R"代表卷带。 即 LM139AD R 永不磨灭。

    然而、由于 LM139AD 可订购产品已停产、货架上的器件很可能是"经典"芯片。

    如应用手册中所述、LM139ADR 可以是"经典"芯片或新的 TiB 芯片、因为它正在量产并包含在 PCN 中。