This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:在温度范围内更多有关开关时序的图/数据?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513210/lm139aqml-sp-more-graphs-data-on-switching-timing-over-temperature-ranges

器件型号:LM139AQML-SP
主题:LM139A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的客户注意到、随着温度升高、开关速度会变慢、对验证其结果的数据很感兴趣。 专门寻找在 -34°C 至85°C 温度范围内的 tRLH 和 tRHL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有此器件的特定数据。 该器件是之前 National Semiconductor 的设计。

    但是、在另一个 LM139A 螺纹中、它应该与 LM139A 类似。