This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:是否有更多有关温度范围内开关时序的图/数据?

Guru**** 2924280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513208/lm139a-more-graphs-data-on-switching-timing-over-temperature-ranges

器件型号:LM139A

工具/软件:

我的客户注意到、随着温度升高、开关速度会变慢、对验证其结果的数据很感兴趣。 在 -34至85°C 的温度范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    数据表中的图6-25至6-30包含这些图形、它们包含-40°C 和85°C。 传播延迟会随着温度的升高而变长。这是双极器件的典型情况。

    34和-40之间的差异很小。 除了图中所示的数据外、我们没有任何更具体的数据。 可以看出、过驱对传播延迟的影响最大。