This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:TLV3601

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV9001, LM337L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515012/tlv3601-tlv3601

器件型号:TLV3601
主题中讨论的其他器件: TLV9001LM337L

工具/软件:

我使用的是快速比较器 TLV3601。 对于 VCC、我通过分压器提供3.3V 和 VEE -0.866V 电压。 但是、它不是在 VEE 和 GND 之间显示-0.866V、而是在 VEE 和 GND 之间显示+1.66V。 这背后的原因可能是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VEE 必须连接到低阻抗电源。 可使用 LM337L 等负 LDO 来实现−1.25V 的电压、或使用 TLV9001等运算放大器来缓冲分压器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:

    请提供包括分压器的完整原理图。

    分压电阻器很可能没有大(小)到足以应对比较器的静态和负载电流。 电流会将分压器拉至接地以上。

    将"顶部"电阻器替换为一个或两个二极管以获得 约-700mV 电压、并且流经二极管的电流应至少为比较器静态电流和负载电流组合电流的5倍。 "底部"电阻器设置电流。