This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2314-Q1:有关 PCN 的问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514372/opa2314-q1-question-about-pcn

器件型号:OPA2314-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户获得了针对 OPA2314AQDRQ1的 PCN、而 docunemt 说了其他 BOM 材料。

(PCN 编号 是20250325001.2)

这是我的第一个问题:"安装复合材料"和"模具复合材料"有什么区别?

我可以在 google 中看到许多关于模塑化合物的描述,甚至是材料内容,但我找不到任何关于安装化合物的信息。

(它应该显示在材料目录中、但我看不到它。)

关于这个 PCN 的第二个问题;

在 PCN 的闪存部分、我可以看到"汽车认证摘要"、但无法看到有关  OPA2314AQDRQ1的内容。 您能检查一下吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    "安装"化合物是将芯片固定到引线框上的"粘液"。 它就像一滴花哨的超级胶水。

    "模塑"化合物是指环氧、用于制造器件的模塑体(您可以容纳的黑色材料)。

     OPA2314AQDRQ1鉴定通过"QBS"或"相似性鉴定"完成。 使用相同材料的类似器件也进行了测试、因为这只是组装改动、因此没有电气改动。 因此"受影响的产品"中列出了多种不同的器件。 使用相同的组装更改来测试每个器件会花费太多-因此只测试一个器件。 在本例中、SN65HVD1040AQDRQ1是测试车辆。

    AEC-Q100规范中允许这样做。