This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:如何定义灌电流和拉电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513961/lmh34400-how-is-sink-and-source-defined

器件型号:LMH34400

工具/软件:

您好的团队、

我的客户对数据表中的灌电流和拉电流定义很不满意。

阅读数据表后、我得到的印象是灌电流被定义为连接到输入 LMH34400的阴极、而阳极被负偏置。 然后、拉电流将由阴极正偏置、阳极连接到输入 LMH34400。

我的客户想到的另一项是:数据表声称、尽管对灌电流配置进行了优化、但该器件可以配置为拉电流或灌电流配置。 优化意味着什么?

希望能及时回答、以便让客户放心。

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我同意它可能会与什么是沉没和什么是来源混淆。 该器件可以向光电二极管提供电流或从光电二极管灌入电流。 该器件经过优化、可 向光电二极管提供电流。 这意味着最佳配置是将阴极连接到放大器的输入端且阳极发生负偏置。 此配置的好处是、当光电二极管灌入电流(器件拉取电流)时、快速恢复钳位会激活。 当光电二极管拉出电流(器件灌入电流)时、有一个软钳位处于活动状态。 与最佳配置所指的软钳位相比、该快速恢复钳位的性能更好。

    此致、

    Ignacio