This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV221:针对射频输入的直流偏置或非直流偏置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513986/lmv221-dc-bias-or-not-for-rf-input

器件型号:LMV221

工具/软件:

抱歉、如果这是一个不好的问题、我是一名计算机工程师、他稍微超出了我的专业领域、让电路正常工作。 我们将使用 LMV221测量64MHz 信号的振幅。 如果我们不消除偏置、信号的直流失调电压将处于100-250mV 范围内。 目前、我们在 LMV 的射频输入端有一个1uF 去耦电容器、以消除该偏置、但我不确定这是否是最佳实践、似乎最好避免在测量线中添加任何不必要的阻抗。 这里的典型做法是使输入射频信号位于0中心吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    是的、最好是串联添加交流耦合电容器。

    谢谢。此致、

    Hruday