This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:有关 AMC3302的应用问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514517/amc3302-application-questions-about-amc3302

器件型号:AMC3302

工具/软件:

您好、关于 AMC3302的应用、如上所述、FB1使用了数据表中推荐的规格182磁珠(BLM15HD182SH1)、R2=R4=100R、0.1mΩ。
我们在申请过程中遇到以下问题:
在某些高频电压振荡条件下、流经分流器的电流为0A、但在某些高频电压振荡条件下、通过分流器的电流为0A、但分流器的电压具有100kHz 至300kHz 的高频抖动、此时 V (OUTP-OUTN)异常高(>3V)达大约10us。
我们执行了以下操作
测量1:保持 FB1/FB2、将 FB3更改为0r 电阻器、V (OUTP-OUTN)≈0V、正常。
测量2:保持 FB3、将 FB1/FB2更改为0r 电阻器、V (OUTP-OUTN)≈0V、正常。
测试数据如下

我可以问。

问题1:措施1和措施2的原理是什么?

Q2:是否可以移除磁珠或调整参数?

问题3:以下5个电阻器的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    您能否提供一些有关您的应用的信息?

    Q1:措施1和措施2的原理是什么?

     我猜是高频噪声不会同时到达铁氧体磁珠、从而导致输入引脚之间出现电压。 奇怪的是、输出不应达到>3V。 如何测量输出引脚?

     您能分享原理图和布局吗?   

    Q2:是否可以移除磁珠或调整参数?

    铁氧体磁珠用于 EMI。  我们的器件具有内部直流/直流稳压器、因此来自直流/直流转换器的噪声可能会耦合到输入端。 任何长布线/电缆都可能充当天线并辐射直流/直流频率。  您的系统具有哪种类型的 EMI 测试/要求?  

    q3:以下5个电阻器的电阻值是多少?

    我不确定确切的值、但这些引脚的单端和差分阻抗如下:

    谢谢。