This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:针对4MHz 处10Ω 输入24Vpp 的放大器建议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470, THS3091, THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514641/ths4631-amplifier-suggestions-for-24vpp-into-10-at-4mhz

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件:THS3091、THS3470

工具/软件:

我正在为一个日本初创企业进行咨询工作。 它们需要一个具有24V 输出摆幅的放大器来驱动变压器(有效阻抗~10 Ω)。  

Analog Devices 有一个很好的部件(ADA4870)、看起来可以满足规范要求、而无需外部 AB 类级。 可能是可用性问题。  

我想使用 TI 器件、您是否拥有规格相似的器件? THS4631和 THS3091看起来是 TI 能提供的最接近的产品、但看起来它们仍然需要一个外部级、并且不会发生热关断。  

如果没有您可以推荐的单个放大器产品、您是否可以提供应用手册或采用外部 BJT 或 FET 的参考设计? 理想情况下、我们也希望具有热关断或过载电流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haydar、

    我们提供了适合您应用的预量产新器件。 这是一款60V 器件、摆幅可达+/-25V。 为了满足客户的需求、是24V 峰值电压还是10欧姆电阻? 这意味着它们需要2.4A 左右的电流? 我在下面附上了指向此器件的产品页面的链接。

    THS3470数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它需要~2.4A 的最大电流。 可以修改设计以摆脱1A 的影响、并在将来试用 THS3470、但我们不能使用预量产 IC 支持现有的量产产品。 您是否有使用外部推挽式器件的应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haydar、

    我继续向您发送了一个朋友请求、以便我们可以离线继续讨论。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我接受了、请随时联系