This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:驱动各种耳机阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470, BUF634A, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515166/buf634a-driving-variety-of-headset-impedances

部件号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: THS3491、THS3470

工具/软件:

BUF634A 可用于驱动许多用于家庭/商业用途的典型耳机。

 尽管飞机耳机使用150/300/600欧姆、但军用耳机则使用8欧姆。

BUF634A 没有足够的驱动能力来驱动8欧姆电阻器以满足要求。 可能是并联两个?

如果您选择8欧姆的放大器 IC、它将无法满足高阻抗耳机的驱动要求。

应采用哪种系统设计方法?  两个驱动器电路会根据连接的阻抗进行切换?

从未见过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    可以选择并联多个 BUF634A 器件来增加输出电流以驱动真正的重负载。 我们提供 THS3491等器件和 THS3470预量产的新器件、该器件具有更高的输出驱动能力。 客户通常使用 THS3491来驱动重负载、因为当 BUF634A 没有足够的输出驱动时、该器件能够以高带宽提供高输出驱动。

    此致。

    Ignacio