This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA875:单电源和1/2 Vs 基准

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513369/opa875-single-power-supply-and-mid-supply-reference

器件型号:OPA875

工具/软件:

您好、

我使用 OPA875切换2个视频源、但由于使用单电源(3V3-GND)、因此不起作用。

根据我从论坛上其他主题获得的信息、可以让此电路使用单电源运行、但它需要1/2 Vs 基准。

我不清楚的是、我能否通过将一个75欧姆电阻器"过"R14和 R15连接到3V3以获得1/2 Vs 基准来解决问题? 我是否必须通过在引脚2和接地之间放置钳位二极管(电源/2)来设置1/2 Vs 基准来实现?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    为了保持75 Ω 的输入阻抗、您可以在 R14和 R15上添加电阻器、但将阻值调整为150 Ω。 这将确保输入设置为1/2 Vs。 对于 GND 引脚、我认为可以采用分离电阻器配置、与输入类似。 您可以使用500 Ω 电阻器、我认为这样可以将 GND 偏置到1/2 Vs。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的回答。

    我已经做的 是将 R14和 R15与接地端断开并将它们连接到5V、而 OPA875的电源现在为12V、因此电阻器或多或少处于1/2 Vs 电平。

    另一方面、GND 引脚仍然连接到 GND、在您的注释中这是错误的、因此根据我的理解、在我的设置中需要连接到5V (1/2 Vs)(我正在执行此修改)

    令我惊讶的是、即使将 GND 引脚连接到 GND、当启用 OPA875时、输出中也不会出现任何内容、甚至是调光信号或不正确的内容。 此问题是否与基准电压有关?

    提前感谢。

    Ángel μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果基准设置为5V (1/2 Vs)、使能信号是否需要水平为5V 而不是逻辑电平? 输出是否也会在5V 时升高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    如果输入信号也以5V 为中心、则应采用此设置。 如果输入不以5V 为中心、您的选择是对输入进行交流耦合或提供负电源。 就 GND 引脚偏置到地而言、如果输入以接地为中心、则输出会尝试接地并达到器件的较低输出范围。 至于使能和选择引脚、它们以 GND 引脚电位为基准。 要切换这两个功能、在这种情况下、您必须施加相对于5V 的电压。 在此配置下、假设信号也以5V 为中心、您还会在输出端看到以5V 为中心的信号。

    此致、

    Ignacio