This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:电流感应 IC 建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514780/ina381-current-sensing-ic-recommendation

器件型号:INA381

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找一个能够支持以下特性的电流检测 IC。

  - 检测8mA 到20mA 的电流(5V)和输出高电平(开漏)或低电平

  - 他们想区分没有电流或极小电流流动的情况和有8mA 至20mA 流动的情况。

您能否请在 TI 产品中推荐最合适的低成本解决方案来实现此功能?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA381支持这些功能。

    这些电流传感器测量分流电阻器上的压降(然后按固定系数将其放大)、因此您必须正确调整电阻器的大小。  您实际可以承受多大的压降? INA381的 µV 失调电压误差高达150 μ V。 假设全电流需要150mV 的压降、则需要0.15V / 0.02A 的电阻器= 7.5 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我同意 Clemens 的观点、INA381应符合规格。 以下链接将向您展示其他具有集成比较器的电流检测器件。
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#-2=contains%3Bcomparator&

    此致、
    Mallika Senthil