This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:反相放大器级噪声

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515268/opa376-noise-in-inverting-amp-stage

器件型号:OPA376

工具/软件:

  为什么当我将电位器一直转到接地位置(0%设置)时有干扰噪音? 当我将电位器提前大约2-5%时、噪音就会消失。 我在这里遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、尝试将增加1k 电阻器的增益降低到4k7、但问题仍然存在、如果没有变得更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rigas、欢迎来到 TI E2E 论坛。  

    能否分享 TI_TINA 文件和噪声结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置的总输出噪声非常小、因为它由 LP 输出滤波器滤除-见下文。

    该电路也非常稳定、相位裕度超过72度-如下所示。

    因此、出现这种情况的原因之一可能是我没有看到任何电源旁路电容器、请参见下文。

    如果您仍有问题、请向我们展示您的"干扰噪音"的范围图片、以便我们能够更好地为您提供帮助。