This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:有关此器件的问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512380/lmh13000-questions-for-this-device

器件型号:LMH13000

工具/软件:

大家好!

我的客户正在考虑使用此器件。

1)此器件的 RTM 是什么时候? 2026年?

2)是否有样品?

3) 此设备能否输出5A 的恒定电流? 数据表(见下文)说明它可以输出1A 的连续电流。

''(1) LMH13000在 VSET 超过上述限值的情况下继续运行;但无法保证使用寿命的可靠性。''

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH13000现在为 RTM。 您可以购买器件的最终版本、因为其现已完全上市、可在 TI.com 上购买

    是、免费样片和 EVM 均可在 TI.com 上获取、  

    以便与客户分享

    1)输出电流曲线(脉冲宽度和频率)

    2)温度任务剖面,环境温度

    3)客户想使用的小时数

    我可以运行可靠性仿真、并在器件是否可以安全使用时回复您。  

    您能帮助我了解 VSET 大于建议限值的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patil:

    1)输出电流曲线(脉冲宽度和频率)
    ->   5A 输出的恒定电流
    2)温度任务剖面,环境温度
    ->环境温度25°C
    3)客户想使用的小时数
    -> 10年

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    output

    它是连续10年还是不同温度下客户有类似的小时数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、出于任何原因、您需要线性激光驱动器(如 LMH13000)、而不是使用与 此类似的更高效电流驱动器(即开关基极驱动器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patil:

    我没有解释足够。 抱歉。

    客户正在考虑将其用于激光驱动器。

    假设环境温度为25°C。

    该应用程序假定运行时间为10年。

    它目前处于元素开发阶段。 尚未确定温度曲线。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解,我运行可靠性仿真10年为5A 假设室温,并将在接下来的24小时内回到您的可靠性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patil:

    谢谢你。 我期待着你的答复。

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 *** San ,  

    如果保持在环境温度下、LMH13000可持续运行10年、电流为5A。 但在电流为5A 时、IOUT 引脚上将需要2V 的余量。 因此、功率耗散将为10W。 我请求客户使用主动冷却技术来控制芯片温度。