This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:作为 LMR62014的替换器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515184/tlv61047-as-replacemente-for-lmr62014

器件型号:TLV61047
主题中讨论的其他器件:LMR62014

工具/软件:

我正在使用 LMR62014来升压和控制电压、范围为5V (Vin)至7V@50mA (输出)。 该电压用于为其他会产生基准电压的电路供电。

如果我将相同的电流配置应用于 TLV61047、 它是否会以相同的方式工作? 无需更改外围组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、TLV61047可以与 LMR62014一起用作 BOM2BOM。