This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:输入背对背二极管

Guru**** 2345050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, OPA4991, OPA4171, OPA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514741/opa4171-input-back-to-back-diodes

部件号:OPA4171
主题中讨论的其他器件:OPA4991、TLV9004、 OPA333

工具/软件:

您好的团队、

我发现、我们的 OPA4171等 HV 放大器具有 用于输入保护的背对背二极管(OPA4991没有以其他方式实现)、但我在 TLV9004等 LV 放大器中没有找到类似的设计。 我想了解为什么高压放大器有此器件、而低压放大器没有此器件? 谢谢。

此致、

Yang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    请参阅以下文章、其中包含有关背对背二极管的信息。 您可能会发现问题的部分讨论答案。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/op-amps-used-as-comparators-is-it-okay

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/differential-input-clamps-can-they-affect-your-op-amp-circuits

    请注意、Bruce 在其中一篇文章中提到"大多数低电压 CMOS 运算放大器没有钳位。 自动置零或斩波类型有一个特殊的例外、它们可能具有类似于钳位的行为。" 您将找到 Marek 的一篇文章、其中介绍了 OPA333等低压器件中的寄生背对背二极管。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096702/opa333-circuit-review-to-detect-the-asic-working-mode

    我希望这些信息有用。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    [引用 userid="369099" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514741/opa4171-input-back-to-back-diodes "]我想了解为什么我们的高压放大器可以使用它、而低压放大器不可以使用它?

    OPA4171和 OPA4991对运算放大器使用不同的输入和 ESD 保护方案、并且它们不一定与高压或低压应用有关、请参阅以下主题。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sbot040c/sbot040c.pdf?ts = 1747409917052&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    CMOS 运算放大器具有具有以下特性的背对背二极管保护。  

    1.输入级保护、差分输入信号被钳位到+/-0.7V、从而保护 MOSFET 晶体管的栅极氧化物免受过压应力的影响

    2.通常,它是为精密或低电压设计而实现的。 许多音频放大器使用背对背输入二极管保护。  

    3.轨到轨输入级的 PMOS 和 NMOS 差分对在不同的区域运行。  

    4.防止输入过载造成的失真,它通常是简单、有效、低成本的输入保护。  

    对于没有背对背二极管保护的 CMOS 运算映射:

    A.它使用不同的输入钳位电路

    b.更宽的差分电压容差、例如 ADC 应用中的多路复用器友好型运算放大器。

    c、使用不同的 ESD 保护方案、并在输入之间的差分钳位上实现更少的回复。  

    D.更低的泄漏、高输入阻抗和更低的输入电容。   

    下面是两个运算放大器的比较。 运算放大器的选择应根据实际应用而定。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    非常感谢。 现在我明白了。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢。 现在、我了解了 OPAx991输入结构。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢。 现在、我了解了 OPAx991输入结构。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Yang