This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:INA821噪声高于 AD8221

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516229/ina821-ina821-noise-than-ad8221

部件号:INA821

工具/软件:

您好先生

我使用 INA821替换 ADI/AD8221、

但读数 ad8221为60uV、但 INA821为100uV

可能是 BW、导致噪音

你有什么建议吗? 或其他解决方案、我不想调整其他 R/C

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果没有任何外部滤波、INA821的噪声将高于 AD8221。 尽管 INA821具有7nV/rtHz 和 AD8221具有8nV/rtHz、但 INA821也会像您建议的那样在更宽的带宽内集成此噪声。

    如果外部滤波将 INA821电路的带宽设置为与 AD8221相同的带宽、则 INA821将具有卓越的噪声性能。

    否则、如果要寻找其他器件、就需要进行其他权衡。 除了噪声之外、哪些关键规格很重要?哪些规格可以调整?

    此致、
    Gerasimos