This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:OP07

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, OP07, TIPD209, INA333, LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512060/op07-op07

部件号:OP07
主题中讨论的其他器件: TIPD209、INA188、 INA333LM35

工具/软件:

您好 TI 团队、  

我尝试对以下设计进行仿真。 但这是不起作用的。 您能提供一个解决方案来解决设计或仿真器出现的问题吗?  

  

请查看它并尽快更新我。

此致

Paresh Panchal

此致

Jigar Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jigar 和 Paresh、  

    OPA07C 具有更高的输入 Vcm 范围、对于8VDC 单电源轨、有效的输入 Vcm 范围约为1V。 数据表中指定的 Vcm 范围适用于+/-15Vdc 双电源轨。 因此、您无法将0.5VDC 用于具有8VDC 电源轨的运算放大器(这违反了此部分中的共模要求)。  

    这是一个旧的 Spice 模型,它的行为也有点奇怪。 我会让建模工程师来看看原因。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、   

    感谢您的反馈。 请提供最新的模型以供进一步仿真。 让我告诉您、我想连接 K 型和 J 型热电偶。 在转向 PCBA 之前、我已经尝试对我的设计进行仿真。 但遗憾的是、由于这一点、仿真无法正常工作、因此我尝试了使用一个简单的同相放大器。 但这也不是模拟的。 希望您能理解并为我提供正确的解决方案、包括热电偶接口。 等待您的进一步答复。  

    谢谢  

    Jigar Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jigar 和 Paresh、  

    这是仿真。  

    e2e.ti.com/.../OP07D-E2E-05112025.TSC

    这里是一些参考资料。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa544a/snoa544a.pdf?ts = 1746973868297&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/tool/TIPD209

    https://www.ti.com/video/6020534075001

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa355a/sbaa355a.pdf?ts = 1746893887054

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduba5/tiduba5.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您提供 OP07的设计和仿真模型。

    如果我将使用提供的 OP07D 对设计进行仿真、那么该设计是否可以与 OP07C 配合使用?  

    我参考了 TIPD209设计。 请告诉我、您能提供仿真模型吗?我可以为 INA188使用5V 而不是24V 电压吗? 另外、我可以使用 INA333而不是 INA188吗?    

    此致

    Jigar Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:

    让我知道是否要使用提供的 OP07D 对设计进行仿真;那么该设计是否可以与 OP07C 配合使用?  [/报价]

    Spice 型号 OP07D 和 OP07C 相同。  

    您能否提供仿真模型、我能否为 INA188使用5V 而不是24V 电压? 另外、我可以使用 INA333而不是 INA188吗?    [/报价]

    是的、您可以使用 INA333替换 TIPD209电路中的 INA188。 这些差异在 IA 的规格范围内、但您仍然需要校准热耦合电路。  

    所附的是与温度相关的基准。  

    e2e.ti.com/.../Sensors-and-Analogue-Interface.ppt

    此致、

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您提供信息。 我使用以下设计。 如果有任何问题、我会要求查看下面的图片并提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:

    请将其整合到 Tina 中、我将向您展示如何对电路进行仿真。 这是你需要的。  

    这是 INA333的工作点、输入 TC 信号位于+/-31mV 范围内。 您可以通过下方链接下载该工具。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    此致、

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:  

    下面是一个我使用低功耗运算放大器来构建 TC 电路的示例。  

    e2e.ti.com/.../INA333-TC -带 RTD-COLD-Junction-Comp.TSC

    RC 滤波器图尚未最终确定、但这是电路、如果您想使用单电源轨、例如3.3VDC。背对背反向二极管是可选的、如果不希望使用背对背二极管、我建议使用1k Ω RTD 进行冷温度结补偿。INA333输入端连接1k Ω 电阻器、并降低差分和共模电容值。 INA333在内部具有 ESD 保护、应该能够保护典型的 EMI 和瞬态事件。 1K Ω 将能够极大地限制电流。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    关于冷端补偿、我们将使用 LM35等外部温度传感器或控制器的内部传感器。 所以、我认为这种 CJC 无需使用 RTD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:

    关于冷端补偿、我们将使用 LM35等外部温度传感器或控制器的内部传感器

    好的、这取决于您的设计选项。 请记住、CJC 的精度会影响温度测量的精度。 在  TIPD209设计中、TC 中的温差由 CJC 自动补偿。 如果您使用其他均值来检测和补偿 CJC (例如使用软件代码)、请确保您知道塞贝克效应的工作原理。 K、J 或 T 及其他 TCS 与 VTC (校正后的温度差)具有不同的曲线和线性范围。  在宽温度范围内、这些曲线不是线性的、温度测量误差可能很大。  

    好极了。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    来管理 CJC 和准确性。 那么、我在没有 CJC (RTD)的情况下提供的设计呢? 没关系吗? 请参阅以下设计、如果 需要进行任何更改、再次通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:  

    我向您发送了完整的模拟、请参阅之前随附的文件。  

    现在、我在没有 CJC (RTD)的情况下提供的设计怎么样? 没关系吗? [/报价]

    电路缺少输入共模电压、请参阅我的仿真。  

    如果您有关于 IA 的其他问题、我会将您转发给 PSC 团队。 HVA 团队不再支持该产品线。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请联系 HVA 团队以获取产品线解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:  

    您的意思是您希望获得 PSC 团队的支持。 请提供您的问题、我正在将问题转发给团队。  

    此致、

    Raymond