This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA133:CMRR 性能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA133, INA105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515055/ina133-cmrr-performance

器件型号:INA133
主题: INA105中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 仪表放大器 支持 团队:

分销商已向我们的客户发出 PCN 编号20250326007.1。
我们已经添加了 RFAB、但我们的客户关心 CMRR 的性能。
我已经确认、在晶圆更改之前和之后、INA133数据表中的 CMRR 特性与图5-2中的规格和图相同。
客户询问添加 RFAB 后 CMRR 在规范范围内的变化情况。

传统晶圆制造厂和 RFAB 之间的最小值至典型值 CMRR 是否存在任何偏差?

客户希望查看传统晶圆厂和 RFAB 之间的 CMRR 数据(如果有)。
此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在编辑过程中删除重复的图5-2、但我无法这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:  

    由于 PCN 芯片发生变化、CMRR 等器件性能预计会发生变化、但数据表限制未受到影响。 我将在内部询问我们可以与客户分享的有关这一差异的内容。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    有关数据包以及 PCN20250326007的一般信息、请参阅附件。 我们尚未收集 INA133的具体数据、因为此 PCN 使用 INA105作为特性比较部分的代表性器件、但此数据仍应是相关数据。  

    e2e.ti.com/.../PCN-20250326007.1_5F00_Supporting-Data-Package_5F00_Selective-Disclosure.pdf

    我们建议申请 PCN 样片、以便更好地了解特定客户应用中器件性能的变化。 如果您在此过程中需要任何帮助、请告知我们。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ashley-San、

    感谢您的答复。

    我们将解释您向我们的测试和测量客户披露的 CMRR CPK 数据、以便他们能够理解这些数据。

    据我们 Disty 分部的 CQE 团队称、CPK 高于1.67、因此应该没有问题。

    此致、
    Yuyama Hiroaki