This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6639:GBW 温度数据

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488753/lmh6639-gbw-temperature-data

器件型号:LMH6639

工具/软件:

您好!

我想知道 LMH6639的25与85 ℃ 之间的 GBW 差异。

哪个温度具有更大的 GBW?

在 LHM6639数据表的图23中、GBW 看起来相同。

然而、我们的电路对 GBW 非常敏感。

 较小的 GBW 差异使得我们的电路具有输出差异。

谢谢、

Murakami

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Murakami、

     我将查找数据表中所示图23的原始数据。 如果我找不到它、我可以在实验室的末端重新测试、然后返回给您。

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    感谢您的答复。

    我将等待数据。 我很快就需要它。  

    谢谢、

    Murakami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    我正在等待您的数据。

    情况如何?

    谢谢

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murakami、

     我找不到原始数据。 我订购了一个 EVM 和几个器件、能够在本周底之前对其进行测试。

    感谢您的耐心、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    好的、我将等待数据。

    谢谢、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    数据如何?

    谢谢

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murakami、

     很抱歉耽误了很长时间。 我附上了随温度变化的 LMH6639频率响应数据。  

     与数据表类似、温度对该器件的频率响应的影响极小。 我在下面附上了原始数据。

      e2e.ti.com/.../LMH6639-Frequency-vs-Temperature.xlsx

    谢谢您、
    Sima