This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:使用 TLV9002的 NTC 温度传感器

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514971/tlv9002-ntc-temperature-sensor-using-tlv9002

器件型号:TLV9002

工具/软件:

我使用一个10欧姆至50K 范围的 NTC ...我预计输出电压介于100mV 至3V 之间。 以线性方式、10欧姆表示最小100mV、50K 应限制在3V。 我尝试了以下电路设计。 但我的输出范围超过3V、10 Ω 不是100mA。 我要做的更改是、将电压限制在100mV (10欧姆)和3V (50K)范围内。  请帮助我校正电路。  

e2e.ti.com/.../Resistive-Sense-10-to-50K.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswari:

    这里的设计目标是什么? 我不确定您所说的100mA 是输出范围。 是否要将 NTC 热敏电阻从10Ω 到50kΩ 的变化映射到 U1上100mV 至3V 的输出电压?

    我很容易看到 U1用作同相放大器、但 U2配置的用途是什么? U2为什么提供积极反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想将  NTC 热敏电阻从10Ω 到50kΩ 的变化映射到 U1上100mV 至3V 的输出电压。

    我想为 NTC 提供恒定电流源。 这就是我使用 U2的原因。 您可以 根据目标建议电路中的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswari:

    感谢您的澄清! 我发现这是一款改进型 Howland 电流泵。 电流变化很大、所以我没有立即建立连接。

    我做了几个更改:

    1.我通过增加反馈路径的电阻来增加恒流源的输出阻抗、以便电流不会随 NTC 幅度范围的宽而发生太大的变化。

    2.我更改了增益并向同相放大器引入了直流失调电压、以便将输出电压更改为在您的范围内。

    请让我知道您的想法。

    e2e.ti.com/.../Resistive-Sense-10-to-50K_2800_3_2900_.TSC