This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:使用器件时电机抖动

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517604/ina260-motor-jitters-when-using-your-part

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA240

工具/软件:

您好、

当使用 INA260测量电流时、电机抖动较小。

您的部件是否在 PWM 模式下工作?

我的电机为24VDC、由 PWM 驱动、介于10%和100%之间、其电流(在测试模式下无负载)大约在300mA 附近。 (此时会抖动);在最大负载下、预计消耗的电流约为7A (不要测试此情况以查看它是否抖动)。

如何在触发模式下使用 INA260?

问题不是如何将其设置为触发模式、而是命令另一个读取的触发器实际上是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    如果 INA260能否在 PWM 环境中工作、有许多因素会影响、例如频率和电压电平。 通常、该器件不是 PWM 应用的理想选择。 这种情况的一个主要原因是电感反冲有时会导致电压降至0V 以下、并且 INA260在输入端只能承受-0.3V 的电压。 因此、我们建议使用能够承受共模负电压的器件。 INA240和 INA241都是专为 PWM 应用而设计的、因此您可能对其中一个感兴趣。 我们的 TMCS 器件也可以承受负电压、但 在低电流的情况下、INA 将提供更精确的测量。  

    对于 INA260、要触发转换、请 在 MODE 位中使用所需的触发器写入配置寄存器。

    此致、
    Mitch