This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:LM2903BQDGKRQ1和 LM2903BQDGKRQ1之间的差异

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515431/lm2903b-q1-difference-between-lm2903bqdgkrq1-and-lm2903bqdgkrq1

器件型号:LM2903B-Q1

工具/软件:

您好、团队、

我们有两个与 LM2903B-Q1的 OPN 相关的问题:

  1.  LM2903BQDGKRQ1和 LM2903BQDGKRQ1之间有何区别? 从数据表中可以看出、除了 OPN 中是否有"H"之外、它们之间没有任何区别。
  2. 如果有区别、建议为新工程使用什么?

此致、
胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是温度测试选项;请参阅数据表的第2.11节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    正如 Clemens 所说的,这是温度测试选项。 请参阅数据表中的第2.11节。 下表总结了测试选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    很抱歉我错过了它! 谢谢!

    出于好奇心、这些测试在哪些情况下需要进行?

    此致、
    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    一些客户要求我们创建一个在探头处添加了温度测试的定制器件。 这是客户自己的内部要求、而不是 TI 的要求。

    因此、我们决定使用这些测试选项创建一个现成的通用器件、而不是为不同客户创建几十个成本高昂的低批量定制器件。 现在、他们可以订购符合其要求的目录器件。