This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402F-Q1:开关频率和去耦电容器

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517332/alm2402f-q1-switching-frequency-and-decoupling-capacitor

器件型号:ALM2402F-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-02014ALM2403-Q1

工具/软件:

TI 专家、您好。

我们的旋转变压器驱动电路由 RC 滤波器和通用运算放大器组成。
在研究 TIDM-02014时、 
ALM2403的保护功能吸引了我。  

我正在研究相关电路、希望您回答以下两个问题、以便在优化电路时用 ALM2403替换电流运算放大器。

1.为什么在 GPIO 和 MFB 二阶滤波器电路之间使用159nF 电容器?

2.单端 GPIO 输出具有可变占空比的特殊320kHz 信号。 如果单端 GPIO 输出信号是10kHz、50%占空比信号、则应如何调整该电路以保持相同的输出? 是否有基准电路?

此致  

海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hailong、

    是的、ALM2403-Q1具有许多出色的功能、包括针对器件和旋转变压器的保护。 我很乐意为您的潜在设计提供帮助、并解答您可能遇到的任何问题。  

    [quote userid="566554" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517332/alm2402f-q1-switching-frequency-and-decoupling-capacitor 为什么在 GPIO 和 MFB 二阶滤波器电路之间使用159nF 电容器?

    这是一个可选电容器、但我们发现许多客户更喜欢将其包含在设计中。 该电容器的功能是将交流波形交流耦合到 MFB 滤波器中。 由于 IN+偏置到 VCC PIN/2、因此有理由期望 IN-引脚也接近 VCC /2。 由于 PWM 可能是低电压并设置为不同的共模(1.65V)、因此这可能会导致以不希望的方式施加差模增益。  

    这是一个类似的旋转变压器激励电路:

    您可以看到使用 C5 (159nF 交流耦合电容器)时 VF2如何在9V 直流电压下偏置。  

    因此、C5能够有效地使激励信号的共模电压发生变化。

    [quote userid="566554" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517332/alm2402f-q1-switching-frequency-and-decoupling-capacitor 单端 GPIO 输出具有可变占空比的特殊320kHz 信号。 如果单端 GPIO 输出信号是10kHz、50%占空比信号、则应如何调整该电路以保持相同的输出? 是否有可用的参考电路?

    是的、这个信号看起来有点奇怪、通常称为 SPWM。 这种三角波有效地模拟了大多数微控制器如何生成可变 PWM 信号。  

    可以对占空比为50%的方波进行滤波、但这永远不会像 SPWM 信号那样看起来像正弦波。  

    您是否可以更改 PWM 占空比?

    谢谢、

    Jacob