This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:需要-3dB BW 以及更多详细信息

Guru**** 2768185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515032/opa564-q1-need--3db-bw-and-more-details

器件型号:OPA564-Q1

工具/软件:

您好、

您能分享的-3dB BW 吗 OPA564AQDWPRQ1

该产品是否适合构建单位增益放大器或加法放大器、其中输入为直流+正弦波(4至10MHz)?

谢谢、

Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    此器件可能适用。 3dB 点为17MHz、但该器件将随着信号交流振幅的变化(转换限制)而发生有效的 BW 变化。

    该器件可在单位增益或求和放大器中运行、而不会出现问题

    此图显示了全功率带宽如何随交流振幅而变化:

    交流正弦波的振幅是多少?

    您连接的负载是多少?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    感谢您的答复。

    3dB BW 是否与 GBW 相同? 您能简单地解释一下什么是 GBW 吗?

    在固定直流电压之后、1Vpp 正弦波的 BW 变化是什么?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shubhangi、

    GBW 与信号增益无关、BW 将取决于信号增益。 在描述某些放大器时、I 和许多其他放大器有时会互换使用这两个术语、因为 BW 和 GBW 基本来自相同的内容:Aol (开环增益)

    对于大多数电压反馈放大器、我们应该看到以 V/V 为单位的信号增益乘以信号 BW 之间存在固定关系。

    换句话说、该器件具有17MHz 的单位 BW、因此直观地使用10V/V 的增益应该可以提供1.7MHz 的信号 BW。 在这两个示例中、我的 GBW 是相同的:17MHz

    在固定直流电压之上、1Vpp 正弦波的 BW 变化是什么?

    除了增益之外、您还确定了另一个影响我们的最大正弦输出的参数: 全功率带宽

    图5-3显示了最大输出正弦波频率与输出电压(以 Vpp 为单位)之间的关系

    如果仅使用1Vpp 正弦波、典型器件的最大正弦波的值接近器件的完整 BW (17MHz)。 您可以看到、如果该值增加到类似4Vpp 的值、我们将看到4MHz 降低。  

    幸运的是、如果放大器在正弦波上输出直流电压、该图不会改变。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Jacob