This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482 PCN 变化导致阻抗变化

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517649/lmc6482-lmc6482-pcn-change-causing-impedance-changes

零件号:LMC6482

工具/软件:

尊敬的团队:

根据 PCN# 20231114005.1、 LMC6482的 FBA、工艺和晶圆直径有变化。 我们最近收到了新版本的器件、引脚阻抗与旧版本不同。 这会影响函数?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IRIS:  

    Unknown 说:
    我们最近收到了新版本的器件、引脚阻抗与旧版本有差异。

    我不知道如何确定输入阻抗的差异。 如果这是由 DMM 确定的、则此方法无效。 DMM 测量的输入阻抗差异只能表明两个运算放大器不同(例如不同的制造工艺)、而不能表明功能不同。  

    新的运算放大器的功能与旧的运算放大器和晶圆厂等效。 由于晶圆制造厂的变化、这些器件可能会略有不同、但在您的应用中其性能应几乎相同。  

    如果您有 LMC6482的应用电路、我可以查看并提供有关该电路的一些注释。  

    此致、

    Raymond