This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82671:TPS82671SIR

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515906/tps82671-tps82671sipr

器件型号:TPS82671

工具/软件:

您好、

我想知道器件 TPS82671SIR 是否可以支持150°C 的存储温度。  是否有可靠性数据或任何可以共享的信息。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norair、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    数据表在绝对最大额定值部分(8.1)中指定了125°C 的最高贮存温度。

     TPSM828511 是一款较新的替代器件、可支持高达150°C 的储能温度。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有与 TPS82671类似的器件、储存温度为150°C。  TPSM828511 是可调输出、需要额外元件。  该封装也与我们当前使用的 BGA 封装不同。

     

    谢谢。

    我还 在您的网站上找到了 TPS82671IPR 的相对性和鉴定数据、该数据表明它是在150°C 下测试的。

    这表示该装置将在150°C 存储温度下工作、如果我错了、请纠正 ME。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norair:

    我们没有与 TPS82671类似且贮存温度高达150°C 的备用固定输出电压器件。

    150°C 用于鉴定测试以加快老化、从而使结果可满足整个 IC 寿命要求。 这并不意味着常规存储条件可以是150°C。

    如果您不介意、能告诉我所需的终端设备以及需要150°C 贮存温度的原因吗? 如果可能、我想将此反馈转发给我们的开发团队、以便在未来的 IC 设计中考虑这样的用例。 请告诉我。

    谢谢、此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150°C 存储温度是我们要求的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norair、

    感谢您的反馈。

    目前、可调输出电压器件是我在150°C 贮存温度下唯一可以提供的替代方案、它们也将采用与 TPS82671不同的封装。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。