This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702:与 TLV3702IDGKR 的引脚排列差异是多少

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517175/tlv3702-what-is-the-pin-out-difference-with-tlv3702idgkr

部件号:TLV3702

工具/软件:

该器件的说明指出  TLV3702IDGKR 具有相同的功能。  但是、它具有不同的引脚排列。  引脚排列的差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dan、

    您能否发送您所指描述的链接或屏幕截图? 我似乎找不到您在 TLV3702产品页面上提到的不同引脚排列差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    这是数据库中的错误。 引脚排列完全相同。

    "tuble"选项已停产。 "R"是2.5k 卷带。 卷带包装中完全相同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以编辑措辞以反映引脚排列没有不同?  我会 将此信息转发给 Silicon Expert、以便他们可以删除器件的淘汰通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    是的。 我们在 it...it 上工作需要一两天的时间来完成整个系统。