This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:PTMUXS7614DZEMR

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515597/opa817-ptmuxs7614dzemr

器件型号:OPA817

工具/软件:

您好:
关于 在可切换增益运算放大器电路中使用 PTMUXS7614DZEMR、我想寻求帮助。
附件是有问题的电路。 由于某种原因、U9运算放大器的输出 会在4 MHz 处振荡 。 我已经在几个仿真程序(包括 TI 使用的一个程序)中尝试了对该电路进行建模、并且仿真始终显示正确的行为。

但是、我没有多路复用器开关的模型。
请有人查看电路并帮助确定其行为不稳的原因吗? 我似乎无法找出问题。
来自 U36运算放大器的信号 非常干净和稳定、因此 OPA817 似乎可以正常工作。 我还有两个相同的通道、它们的行为方式相同。
MUX 似乎可以正常工作并正确切换电阻器。 在这种情况下、我的信号 会上升到10 MHz、它应该完全在 PTMUX 的 180 MHz 带宽内。
好的、错过了反馈虚拟失调点有电容音调(我只是考虑输出电容)、这意味着每个电阻器都需要在顶部焊接正确的电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信您看到的问题是 OPA817反馈路径中的多路复用器导致的。 与任何高速放大器一样、反馈网络上的任何寄生电容都可能对电路的稳定性产生重大影响。 正是多路复用器具有内部电容、会使信号延迟、这可能是您看到振荡的原因。 通常、由于这种延迟、我们不建议使用这种类型的电路。 您能否尝试将一个反馈电容器与整个多路复用器电路并联、以查看这是否有助于稳定电路。 我先用1nF 之类的电容器、然后通过调高或调低来查看您是否可以使电路保持稳定。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我拆焊了多路复用器、在1kΩ 电阻器多路复用器路径上直接短路、甚至将 R37电阻器降低到250Ω、但问题仍然完全相同… 此时、我完全迷路了。

    作为参考、我有另外四款采用同相配置的 OPA817 (例如 DAC 失调电压缓冲器)、它们的运行没有任何问题。

    我还在反馈电阻器上添加了一个电容器(Cf)、但没有影响。 这越来越令人困惑。 (在存在多路复用器的情况下、基于电容的 Cf 应为68pF)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linas:

    移除多路复用器后、只有一个反馈电阻器、这样可以为我们提供良好的基准。 您能否移除连接到 IN+(C60)的电容器。 由于器件的输入结构、有时将电容器直接连接到同相输入会引起振荡。 您还能分享该特定 OPA817的去耦电容器配置吗? 由于电源引脚上没有正确去耦、我们出现了振荡。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linas:

    移除多路复用器后、只有一个反馈电阻器、这样可以为我们提供良好的基准。 您能否移除连接到 IN+(C60)的电容器。 由于器件的输入结构、有时将电容器直接连接到同相输入会引起振荡。 您还能分享该特定 OPA817的去耦电容器配置吗? 由于电源引脚上没有正确去耦、我们出现了振荡。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我花了一些时间重新配置为同相选项。 它的行为更好、但4.2 MHz 振荡仍然存在。 虽然在大输入下几乎看不到、但在小输入下很明显。

    在此配置中、电容器不再连接到任何网络、但振荡持续存在。

    关于去耦、有多个电容器和一个实心接地层、因此我认为在这种情况下已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linas:

    感谢您尝试执行此调试步骤。 我想知道您的布局在反相节点和输出节点下是否也有平面切口。 这是一个相当快的器件、在这些引脚下方有平面可能会导致稳定性问题。 您还能分享一下输出将是什么吗? 出于调试目的、如果您尚未断开任何负载、也可以断开连接。 如果可能、一个选择是交换不同的 OPA817、看看是否会出现振荡。 部分损坏的器件仍然可能正常工作、但显示错误的结果。

    此致、

    Ignacio