This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:由于基准引脚电压异常、因此输出异常

Guru**** 2581775 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516754/ina240-q1-the-output-was-abnormal-because-ref-pin-voltage-abnormal

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

工具/软件:

您好团队

客户使用此器件进行高侧电流检测。  

Cm=80V、电流频率为300Kz、 V-ref =0.3V、并通过从 Vs 除以得到它。

(发现、由于 V-ref 不稳定、该器件很容易发生输出异常、)Vs 稳定、 μ s。 并且在更换一个新器件时会出现异常、或者有时会使用直流输入电流。

您能给我一些见解为什么会发生这种情况吗? 我应该检查哪个方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF 引脚直接连接到内部电阻网络、因此流经这些电阻的电流将给外部分压器带来负载。

    使用更高的电流通过分压器、或使用运算放大器缓冲基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    基准不稳定肯定不是好事。 请按照 Clemens 的建议考虑缓冲区。 另一个因素可能是300kHz 信号对于 INA240来说可能太快。 失真和增益下降开始变大。

    将两者分开并单独进行攻击可能是一个好主意。

    此致

    广