This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:Vcc = 24V 时 IN+和 IN-的容差

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1851, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516736/tlv1805-tolerance-for-in-and-in--when-vcc-24v

器件型号:TLV1805
主题中讨论的其他器件:TLV1851

工具/软件:

尊敬的团队:

根据数据表、在 Vcc (绝对最大值)= 40V 时、IN+和 IN-可承受高达 Vcc + 0.3V 的电压。

现在、我想了解以下内容:如果 Vcc=24V;IN+和 IN-输入分别可以为26V 和0V? 这是否会对 IC 造成任何损坏?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    26V 大于24.3V。仅当您的电路将钳位电流限制在10 mA 以下时、才允许这样做。

    TLV1851具有过压容限输入、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、5k 的限流电阻器对于 IN+和 IN-输入应该足够?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TLV1805输入端子之间没有背对背输入保护二极管(见下文)、如果电源电压超出2V、则仅 IN+和 Vcc 之间的正向偏置 ESD 二极管。 因此、当 Vcc 为24V 且输入电压为26V 时、您只需200 Ω 电阻器即可将电流限制在10mA 或更低(2V/COM 10mA = 200 Ω)。