This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:是 OPA2376零漂移放大器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516095/opa2376-is-opa2376-a-zero-drift-amplifier

器件型号:OPA2376

工具/软件:

你好

OPA2376是否是零漂移放大器? 我可以看到失调电压极低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;OPA2376使用 e-Trim。 请参阅 偏移校正方法:激光修整、e-Trim 和斩波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我喜欢 e-Trim 技术。

    斩波器提供极低的失调电压、但会牺牲噪声/带宽/容性负载驱动能力。

    e-Trim 技术提供低失调电压而不会产生任何性能下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、e-trim 器件不 会受到斩波器前端开关引起的 IB 尖峰的影响、这可能会在源电阻大的情况下导致输入失调电压升高。  但是、 由于运算放大器的频率极高(IB 尖峰持续仅几纳秒)、源极电阻器上的 IB 尖峰换向所产生的大多数噪声几乎会被运算放大器的带宽衰减。  

    尽管 e-trim 技术的输入失调电压可能与零漂移器件相当、但在输入失调温漂方面没有比较- 大多数零漂移器件的漂移都比 e-trim 器件低两个数量级。  有关 TI 零漂移器件的更多详细信息、请查看以下链接下的技术白皮书:  

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586a/sboa586a.pdf?ts = 1747841635390 &ref_url=https:%253A%252F%252Fwww.google.com%252F