This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928EVM:使用具有采样/保持模式的 OPA928积分器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515342/opa928evm-use-opa928-integrator-with-a-sample-hold-mode

器件型号:OPA928EVM
主题:OPA928中讨论的其他器件

工具/软件:

我们计划在积分器模式下使用 OPA928、如 EVM 用户指南的图4.4至4.6所示。

如何实现采样/保持? 在固定积分持续时间后、ADC 将对输出进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haydar、

    Unknown 说:
    如何实现采样/保留? 在固定积分持续时间后、ADC 将对输出进行采样。  [/报价]

    这是图4.4到4.6。 您希望实现哪种类型的采样/保持事件? 通常、采样保持在运算放大器的缓冲器之后实现、如下图所示(高输入阻抗并为采样保持电容器充电)。 一些 ADC 还具有采样保持功能。   

    还有其他类型的采样保持电路、例如运算放大器缓冲器输出+电容器、开关电容器和闭环采样保持电路。 这取决于保持的时间和您希望保持采样的精度。 在上图中、采样保持电路中通常使用超低电流泄漏薄膜电容器。  

    这是一个 TI 采样/保持 IC

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/sample-hold/products.html#sort=1130;asc&

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德,这并没有完全回答我的问题。 我可能必须发布一些机密的公司数据、因此我会以私人模式发送问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haydar、  

    我已接受您的友谊邀请,我们可以通过私人消息论坛进行沟通。 我将关闭这个查询。  

    此致、

    Raymond