This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:断电模式下的输出

Guru**** 2929450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516575/opa862-outputs-during-power-down-mode

器件型号:OPA862

工具/软件:

我看到断电模式会关闭输出并进入低功耗模式、但在该模式下对输出没有任何说明。  除导流二极管外、它们是否几乎都是高阻抗或集电极开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "关闭"表示高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    当器件由电源轨 VS+和 VS-供电时、使用断电(PD)引脚会将输出设置为高阻抗。

    如果执行电源时序并移除器件电源(即使 PD 引脚设置为"断电")、输出也不再偏置到高阻抗、并可能悬空/影响输出负载。

    只要器件电源保持电源状态、PD 引脚就可用于将器件输出置于高阻抗状态。

    此致、

    Alec