This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:具有1mA 瞬态电流的10pA 至1uA 跨导放大器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA328, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515332/opa320-10pa-to-1ua-transconductance-amplifier-with-1ma-transient-currents

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件: OPA328OPA928

工具/软件:

这适用于工业应用。

我们需要转换可能满量程范围为100pA 或1uA 的电流(与光电二极管类似、为负电流)。 跨导放大器的输出将驱动 SD ADC。  

带宽在几百 KHz 以内。 可能更小。

最大的问题是可能存在负瞬态电流、可高达几 mA。 我们可以忽略它们、但 TIA 的反馈电阻器由于输入动态范围较小而非常大、这会损坏 OPA320吗? 我们担心使用保护二极管、因为这可能会在正常运行期间引入漏电流。 最高温度预计为~60C

一种思路是校准泄漏电流、但我们需要显著降低信号的可用动态范围、以覆盖低温至高温的泄漏。

有什么建议吗? 此外、OPA320是否是该应用的理想选择?