This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] usbmdm.inf

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517978/usbmdm-inf

器件型号:TLV320AIC3101EVM-K

工具/软件:

购买上述套件并通过 USB 将其连接到 Windows 10 PC 后、我检查了设置、但它似乎无法正常工作。

在设备管理器中、套件(音频编解码器)似乎已被识别、但经过调查、我发现可能需要 usbmdm.inf"。 是否可以获得 usbmdm.inf"? 如果是、请提供获取该软件的步骤吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否卸载器件的当前驱动程序、并重新下载 SLAC521 (USB-MODEVM 驱动程序)以及 SLAC249 (EVM GUI 软件)? 另外、插入电源时、您是否会看到橙色 LED D2亮起?

    您可以在 EVM 产品页面上找到这些下载内容: https://www.ti.com/tool/TLV320AIC3101EVM-K

    我还建议您通读此故障排除文档、并查看您是否能够按照指导原则找出问题: https://www.ti.com/lit/an/slaa388a/slaa388a.pdf

    让我知道您的想法。

    此致、
    Mir