This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:我尝试测量浮动电池电压测量值、我无法正确偏置以满足输入电压要求。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518024/ina849-i-am-trying-to-measure-floating-battery-voltage-measurement-and-i-have-trouble-correctly-biasing-to-meet-the-input-voltage-requirement

部件号:INA849

工具/软件:

您好:

我的工程涉及使用安装在电池顶部的薄线圈进行电池 SoC 检测、这会注入20MHz 正弦波信号来驱动线圈、因此电池阴极和阳极会接收20MHz 振荡信号、这可以在电池阳极和阴极上观察到。 我正在尝试设计一种测量该电池端子电压的方法、遇到的问题是我违反了 INA849输入电压的偏置条件。  

V2代表电池电压(3.3)、这可在电池的阴极和阳极侧提供具有2V p2p 符号波的20MHz 信号。 我的目标不是测量交流电、而是仅测量电池两端的电势、并尽可能去除或衰减该20MHz 信号。 右侧有一个分压器用于读取到 ADC。 在不从电池中拉出电流的情况下、是否有办法对此进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:INA849

    工具/软件:

    您好:

    我的工程涉及使用安装在电池顶部的薄线圈进行电池 SoC 检测、这会注入20MHz 正弦波信号来驱动线圈、因此电池阴极和阳极会接收20MHz 振荡信号、这可以在电池阳极和阴极上观察到。 我正在尝试设计一种测量该电池端子电压的方法、遇到的问题是我违反了 INA849输入电压的偏置条件。  

    V2代表电池电压(3.4)、这可在电池的阴极和阳极侧提供具有2V p2p 符号波的20MHz 信号。 我的目标不是测量交流电、而是仅测量电池两端的电势、并尽可能去除或衰减该20MHz 信号。 右侧有一个分压器用于读取到 ADC。 在不从电池中拉出电流的情况下、是否有办法对此进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:  

    您连接的 Vee 电压是多少、您将其设置为多少增益? 尝试测量 INA 输入端的2Vpp 正弦波差分信号吗?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VEE 接地、我对此应用的预期增益是1。 此外、我希望最终消除2Vp2p 的差分信号、并能够对差分直流电压进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样可以吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    我已经合并了您的主题、因为这是针对同一问题的。 我不确定我是否了解您在电池之前添加的输入级电路? 如果您尝试仿真差分正弦波信号、则需要将进入 INA 的差分和共模信号分开、以便正确地对其进行仿真。 如果您最终只测量直流电池电压、则只需将直流电压分量放置在输入端。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将直流分量放在 INA 849输入端、就会超出约2.3伏左右的最小输入电压范围。 因此、我在电池的负极端子上添加了12伏失调电压。 如果以这种方式供电、电池在阳极和阴极上都可以有交流分量(20MHz 信号为2V p2p 信号波)、这样配置不会违反输入电压要求。 稍后、我会尝试使用低通滤波器滤除交流分量、如原理图所示。 我只想确认、此配置不会违反此类放大器的任何硬件要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:  

    感谢您的澄清。 是的、 在12V 的共模信号以及指定的电源和基准电压条件下、您的配置不应超出输入电压或输出电压摆幅范围。 我建议使用 模拟工程师计算器 来验证这一点、因为我们在仿真中不能准确地对此行为进行建模。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley