This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:OPA2675设计应用

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518592/opa2675-opa2675-design-application

器件型号:OPA2675
主题中讨论的其他器件:LMH13000

工具/软件:

大家好、我想使用高速 LTTL 来加载 LED 进行通信。 是否可以使用 OPA2675作为驱动器? 还是有更好的解决方案? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们近期发布了 LMH13000 、该器件更适合驱动 LED/激光进行通信。  它还支持 LVDS、TTL 和 CMOS 逻辑、具有非常短的上升和下降时间、适用于脉冲电流输出应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果应用于 LIFI 系统、LMH13000支持的最高 Mbps 通信是什么? 它是否可以驱动30W LED? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能帮助我了解 驱动30W LED 所需的正向压降和电流吗? 例如、如果可以驱动30W LED、我将需要这两个参数来计算。
    LMH13000 支持高达18V 的电压、因此可以驱动5A 电流、负载上会出现~ 10至15V 的压降(在本例中为 LED)。

    您还能帮助我给出所需的 电流输出波形方波频率规格。
    LMH13000能够以50%占空比驱动高达250MHz 的方波。  这是否有助于实现您所需的通信速度?

    在此处查找数据表:数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh13000.pdf?ts = 1748254002831 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMH13000