请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3470 主题中讨论的其他器件:ISOM8710、ISO7710
工具/软件:
我有 来自电路内 FPGA 的3.3V、10 MHz 方波输出。
我需要将该信号转换为正弦波、将其与数字接地隔离并通过同轴电缆传输。 接收端的外部负载为50 Ω 。
为了实现这一点、我需要一个具有大约100 MHz 带宽的高速运算放大器、能够 为50 Ω 负载生成大约6V 的峰峰值电压。
放大器应支持二阶滤波器设计、以将方波转换为正弦波。
请帮助我找到合适的运算放大器和10 MHz 方波隔离器。